This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:终端设备无法重新加入网络

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, CC2630, Z-STACK, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/882650/launchxl-cc1352p-end-device-could-not-rejoin-the-network

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC2630Z-stackSIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

我使用 LAUNCHXL-CC1352P 作为协调器(ZNP 3.40)和 一些 CC2630终端器件(固件基于示例开关 Z-stack 1.2.2)来设置网络。

某些终端设备在信号弱或协调器断电时离开网络、但无法重新加入网络。 短地址为0x7DBF。

有人知道如何解决这个问题?

我在此附上数据包 sniff.e2e.ti.com/.../ED_5F00_not_5F00_rejoint.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dzung:

    通过监听器日志可以明显看出、ZED 正在尝试一个不安全的重新加入(未加密的重新加入请求数据包)。  默认情况 下、Z-Stack SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v3.40在 zglobals.c 中将 zgAllowReposjoinsWithWellKnownKey 设置为 false、并且由于 Zigbee HA 1.2.2a 器件不会从全局默认值更新其 TC Link Key、因此无法加入网络。  Z-Stack 用户指南 http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02/docs/zigbee/html/zigbee/z-stack-overview.html#trust-center-tc-rejoin 中提供了更多信息 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我使用 SampleSwitch 上的代码库用于 CC2630、并使用构建标签 TC_LINKKEY_JOIN。

    所以我只需将 zgAllowRejoinsWithWellKnownKey 设置为 true 就可以让它重新加入、或者我可以对 z-stack 1.2.2项目执行什么操作?

    此错误仅与我的测试设备之一有关、所有运行相同固件的其他设备仍然正常重新加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dzung、您好!

    当您将 zgAllowRejoinsWithWellKnownKey 设置为 true 时、您可以观察行为是否发生变化、我假设您的其他设备在尝试重新加入时仍使用 NWK 密钥(加密的数据包)。  如果情况并非如此、您可以提供另一个监听器日志。  相关器件的固件可能已损坏、在您的应用程序中、您可能需要检测重新加入未成功、重置为出厂新、并尝试重新加入。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、我将尝试您的建议。