This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/882199/cc2531emk-cc2531em

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件:CC2531

大家好、

我想使用此模块来监听2485 MHz 以进行开发。 但是、监听器无线电配置频率最大为2480MHz、而芯片频率范围为2507MHz。

我该怎么做。 我尝试过 SmartRF Studio、但它无法识别 CC2531 USB 套件。

是否有 tipp?

谢谢$

此致、

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将此套件与 SmartRF Studio 配合使用、您必须具有 CCDebugger 并将其连接到电路板上的调试连接器。