This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何获取与群集关联的命令列表?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/874710/cc2538-how-to-get-command-list-associated-with-the-cluster

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好、社区

我正在使用 CC2538 ZigBee 器件。  

我们知道、我们将使用发现属性请求获得 ZigBee 器件中特定集群支持的属性列表。

我需要知道、我是否会获得与任何 ZigBee 器件的特定集群相关的命令列表。

例如,开/关群集支持以下命令。

命令 标识符字段值描述强制/可选
0x00 关闭 M
0x01 打开 M
0x02 切换 M
0x03–0xff 保留 

我们是否会以任何方式请求器件为我们提供此支持的命令列表?...

此致

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    如果 Zigbee 器件遵循 Zigbee Alliance ZCL 规范、则必须支持强制性命令。  但是、没有特定的 Zigbee 请求/响应来确定此信息。  您可以参考 Z-Stack 常用 zcl 文件以更好地理解。

    此致、
    Ryan