This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:如何设置 LAUNCHXL-CC1352P-2 ZNP 的最大输出功率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG, CC1352P, CC2591, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/880688/ccs-launchxl-cc1352p-how-to-set-max-output-power-for-launchxl-cc1352p-2-znp

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackSysConfigCC1352PCC2591CC2530

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 ZNP 固件测试 LAUNCHXL-CC1352P-2、但其输出功率似乎无法正常工作。

如何在 ZNP 固件中设置最大输出功率、或者通过 Z-Stack 自动设置最大输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确地记得、Z-Stack 在 CC1352P-2示例中已经使用了最大 TX 功率(它应该是20dBm)。 您可以使用 SysConfig 来确认这一点,您的意思是“IT 输出功率似乎不能按预期工作”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选中 ZNP_CC1352P_2_LAUNCHXL_tirtos_ccs\default\syscfg\ti_radio_config.c、如下所示:

    RF_TxPowerTable_Entry txPowerTable_ieee154[TX_POWER_Table_SIZE_ie154]=
    {
    {-20、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (6、3、0、2)}、
    {-18、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (8、3、0、3)}、
    {-15、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (10、3、0、3)}、
    {-12、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (12、3、0、5)}、
    {-10、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (15、3、0、5)}、
    {-9、RF_TxPowerTable_default_pa_entry (16、3、0、5)}、
    {-6、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (20、3、0、8)}、
    {-5、RF_TxPowerTable_default_pa_entry (22、3、0、9)}、
    {-3、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (19、2、0、12)}、
    {0、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (19、1、0、20)}、
    {1、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (22、1、0、20)}、
    {2、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (25、1、0、25)}、
    {3、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (29、1、0、28)}、
    {4、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (35、1、0、39)}、
    {5、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (23、0、0、57)}、
    {14、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_Entry (22、3、1、19、 27)}、
    {15、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_Entry (26、3、1、23、 27)}、
    {16、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_Entry (30、3、1、28、 27)}、
    {17、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_Entry (37、3、1、39、 27)}、
    {18、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_Entry (32、3、1、35、 48)}、
    {19、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_Entry (34、3、1、48、 63)}、
    {20、RF_TxPowerTable_HIGH_PA_Entry (53、3、1、58、 63)}、
    RF_TxPowerTable_termination_Entry
    }; 

    意味着它已经最大 TX 20dBm?

    我的意思是不按预期工作、因为我在相同条件下测试 CC2530+CC2591 TI 显示160-190 RSSI、但 LAUNCHXL-CC1352P-2仅显示100 RSSI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需检查 CC1352P ZNP 项目中的 SysConfig、我可以确认它使用20dBm 作为 TX 功率。 在哪里可以看到 TI 显示 CC2530+CC2591的160-190 RSSI、但 LAUNCHXL-CC1352P-2仅显示100 RSSI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在开路3m 处使用 CC2530+2591 20bdm 和 ZED 5dBm 测试了协调器、 在同一距离内使用 LAUNCHXL-CC1352P-2协调器测试了相同的协调器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要精确测量 TX 功率、应使用频谱分析仪进行传导或辐射测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我将使用频谱分析仪进行测量。