This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC26552 ZigBee 手动为节点分配短地址

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, Z-STACK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/873946/cc2652r-cc2652-zigbee-manually-assign-short-address-for-nodes

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2531

大家好、

我的一位客户希望使用 CC2652R 设置 ZigBee 网络、该网络具有手动分配 PAN ID 和节点短地址的功能、而不是由协调器自动分配、他们希望使用自己定义的短地址。

有可能吗? 如果是、如何操作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法分配短地址。 它由 Z-Stack 自动分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    作为 Zigbee PRO 规范的一部分、YK 是正确的、短地址分配是随机的、Zigbee Alliance 文档以及 Z-Stack 用户指南 http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02/docs/zigbee/html/zigbee/z-stack-overview.html#network-address-assignment 中对此进行了进一步的详细介绍 

    可以定义网络的 PAN ID。  您的客户可能能够根据其应用需求利用组寻址。

    编辑: 在每个器件加入后、它将发送器件声明、其中包括由 ZC 分配的16位短地址以及特定于每个器件并可修改的64位 IEEE 地址、该地址存储在 Z-Stack 用户配置中。  如果提供了短地址、则可以使用 IEEE 地址请求在给定时间进一步确定任何节点的 IEEE 地址。  因此,用户的应用程序可以通过将 ZC 分配的短地址与其各自的 ZR/ZED 确定的 IEEE 地址相关联来跟踪/管理节点。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 和 YK、

    感谢你的答复。

    在简短的地址中、我知道一些 CC253x 模块制造商已经根据从 TI.com 下载的 TI 官方 ZigBee SDK 完成了一些操作、听起来不像 ZigBee 标准、但他们做到了。

    对于 CC2652、我建议客户尝试以下代码、看起来他们可以成功地在节点上分配短地址、但协调器无法识别该地址。

    _nib.nwkDevAddress =地址

    ZMacSetReq (ZMacShortAddress,(BYTE*)&_NIB.nwkDevAddress);

    ZDUP_AnnounceNewAddress()、

    那么、尽管有 ZigBee 标准、还有其他建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我们所回答的、您无法在当前 Z-Stack 中分配短地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    让我们离线讨论一下、在这里我们可以讨论这个问题、 我确信 CC2531可以这样做、我已经从许多方面进行了确认。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时也感谢您提供的信息。