This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:在 Zigbee Linux 网关中处理大小不正确的数据包时出现错误

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/873687/cc2530-bug-in-error-handling-of-improperly-sized-packets-in-zigbee-linux-gateway

器件型号:CC2530

当数据包大小错误时、代码进入无限循环。

这对网关的所有当前版本有效。

在 tcp_client.c 中,当 remain_len 无效时不会更新,因此客户端会保持在循环中。

while (remain_len >0)
{
if (unsigned) remain_len < sizeof (pkt_ptr->header)
}{
UI_print_log ("%serror:数据包头不完整。 Expected _len=%d、actual_len=%d "、dark、sizeof (pkt_ptr ->标头)、remain_len);
}
如果(REMAINAING_Len <(pkt_ptr->header.len + 4)
){
UI_print_log ("%serror:数据包被截断)、则为其他条件。 Expected _len=%d、actual_len=%d "、dark、(pkt_ptr -> header.len + 4)、remain_len);
}
否则
{
[...] 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LE_TOP、

    感谢您提出此问题。  您认为在这些条件下将 LEASE_Len 设置为零是否足以中断循环、还是您认为应修改 tcp_socket_event_handler 以返回失败/错误状态?

    此致、
    Ryan