This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2592和 CC2595是否可用于 nRF52832

Guru**** 2874760 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2595, CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/879005/cc2592-can-cc2592-and-cc2595-be-used-for-nrf52832

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2595CC2652P

您好!  

我的客户希望 将 nRF52832的距离增加到1km。

请帮助检查 CC2592 / CC2595对于 nRF52832是否正常。

如果 CC2592 / CC2595不正常、请帮助推荐其他 TI PA 器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 CC2592可用作 PA/LNA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在详细介绍之前:您是否计算了具有1000m 范围的所需链路预算、以及是否可以根据您想要使用器件的法规/标准使用所需的输出功率?  

    CC2592有一个差分输入、阻抗被调整为 CC25xx 系列、这意味着如果他们使用 NRF 器件的话、他们必须进行一些匹配。 借助 CC2652P 、您将获得20dBm PA 内置。