This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CC2652+cc2650引脚控制。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDC-CC2650-CC2592-EMK, CC2650, CC2592, CC2530, Z-STACK, CC2652P, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/873082/cc2652r-cc2652-cc2650-pin-control

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2592CC2530Z-stackCC2652P、 TIDC-CC2650-CC2592-EMK

我将根据此 RefDes http://www.ti.com/tool/TIDC-CC2650-CC2592-EMK?keyMatch=CC2650CC2592&tisearch=Search-EN-everything#2启动项目。 但我要将 cc2650更改为 cc2652。

我的问题-如何为控制 cc2592配置引脚?

在 cc26x2 (25.3.2.8外部信令)手册中、可以将射频内核信号编码 到 引脚的写入。 在前置视觉系列(CC2530  )中、将 PA_DOWN 和 LNA_DOWN 信号转换为 cc2592的 PA_EN 和 LNA_EN 引脚。

在当前系列中(cc26x2)是信号 CPEGPO0 (LNA 使能)和 CPEGPO1 (PA 使能) 我 如何理解我必须(通过 IOC)将该信号连接到 cc2592的 LNA_EN 和 PA_EN 引脚以进行任何 转换。

是这样吗?

此外、我必须倒角功率表。 但我找不到它。  从何处可以找到 Z-Stack 的此表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用 CC2652P 而不是 CC2652+CC2592。 CC2652P 嵌入 PA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对,但当我们启动该项目时,它不 是 CC2652P 。 现在、我们有了所有的 BOM。。。   

    )  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何、您可以在 e2e.ti.com/.../2956486中参阅我的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    但是、table  const uint8代码 macRadioDefsTxPwrBare 的模拟在哪里[]?   它用于 CC2530。 如何进行打磨必须为 cc2652r 的表添加相同的值

    该值可取自  TIDC-CC2650-CC2592-EMK。(输出功率编程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 、您可以从 TIDC-CC2650-CC2592-EMK 获取它。(输出功率编程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我找不到 Z-Stack 文件中的插入位置。  哪个文件? )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 e2e.ti.com/.../472169中的表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!