This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:在通用应用中使一个回叫函数工作需要什么?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/869957/cc2538-what-is-needed-to-make-one-call-back-function-work-in-generic-app

器件型号:CC2538

尊敬的所有人:

   我正在尝试在 genericapp 项目中添加 ZCL_SS 的回调函数。

   我执行了以下所有操作来处理 zclSS_IAS_Send_ZoneStatusChangeNotificationCmd 函数、

   (1)在配置文件目录中添加 zcl_ss.c 和 zcl_ss.h

   (2)在 genericapp.c 中添加静态 zclSS_AppCallbacks_t zclGenericApp_IASCmdCallback 的回调表、并将 zclSS_ChangeNotificationCB 添加为回调函数、以声明更改通知命令。

   (3)在 zclGenericApp_Init()函数中添加群集库,以初始化 IAS 群集库,如 zclSS_RegisterCmdCallbacks(GENERICAPP_ENDET,&zclGenericApp_IASCmdCallbacks);

   (4)在 ZStatus_t zclSS_ChangeNotificationCB (zclZoneChangeNotif_t * pCmd、afAddrType_t * srcAddr)定义中、我只需通过 LED 切换来显示函数 HalLedSet (HAL_LED_3、HAL_LED_MODE_TOGGLE);

  我使用另一个器件发送 zclSS_IAS_Send_ZoneStatusChangeNotificationCmd (GENERICAPP_EndPoint、&BroadcastAddr、0x0000.0x00、0x01、0x0001、0x00、bdb_getZCLFrameCounter ();

  它显示了在 Ubiqua 中成功发送的消息。

  但 LED 在实验中不会切换。

  我是否错过了回调程序中的一些要点?

  此致

     王西安