Other Parts Discussed in Thread: TIMAC
主题中讨论的其他器件:TIMAC
我正在从事 TIMAC 的 MAC CoP 工作。 MAC CoP 连接到模块、并可通过 RS232发送命令和接收反馈。
4.设置 TIMAC 网络
4.1启动 PAN 协调器
要启动 PAN 协调器、可从主机向 MAC-COP 使用以下命令序列
通过 MT 接口
- 使用 API 重置 MAC:MAC_RESET_REQ
- 使用 API 设置参数:Mac_Set_Req
- 设置短地址属性 ID:ZMAC_SHORT
- 设置"扩展地址"属性 ID:ZMAC_DELED_ADDRESS
- 扫描区域以查找预先存在的 PAN ID。 发送 MAC_SCAN_REQ
- 接收到 MAC_SCAN_CNF (AREQ)后,确定现有的 PANID 并选择唯一的 PAN ID 以启动网络。
- 使用 MAC_START_REQ 启动 MAC 网络
- 设置参数:Mac_Set_Req
- 允许关联:ZMAC_Association_permit
- 器件一直打开:ZMAC_RX_ON_IDLE,为协调器设置为 true
您能帮我设置协调器的命令吗?
示例:
SREQ -> SRSP
0x FE 00 21 01 20 (Ping) -> 0x Fe 02 61 01 43 00 21
0x FE 01 22 01 23 (Mac 复位) -> 0x Fe 01 62 01 00 62
一