Other Parts Discussed in Thread: CC2530
您好!
我们使用 CC2530芯片作为网关产品中的网络协调器运行。 我们将主通道掩码配置设置为 BDB_DEFAULT_PRIMARY_CHANNEL 设置、以扫描要在其上创建网络的噪声最小的通道。
创建网络后是否可以即时更改信道? 我们可以在主机 CPU 上使用什么命令来请求 CC2530切换到指定的通道?
谢谢。
Todd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yikai、
根据您在该主题中的回复、创建网络后、主机 CPU 无法使用 ZNP/MT 命令来更改通道。 如果我不创建专有的 ZNP/MT 命令、配置通道的唯一方法是使用 SYS_OSAL_NV_WRITE 来设置通道掩码。 正确吗?
还有一个问题。 我曾尝试通过"APP_CNF_BDB_SET_CHANNEL 命令将主通道掩码设置为0x0000F000、以请求 CC2530使用12 ~ 15范围内的通道创建网络。 但是、"ZDO_EXT_NWK_INFo"协 omand 读回的通道编号为24。 我的设置过程有什么问题?
谢谢。
Todd