This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC250引脚17和19处的阻抗

Guru**** 2582545 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/885812/cc2520-impedance-at-pin-17-and-19-cc250

器件型号:CC2520
Thread 中讨论的其他器件:MikroElektronika

您好 Richard!

在前面的邮件中、我们讨论了是否可以让 TI 分立器件在 GND 和顶部之间的0.15mm 距离内正常工作。

我们不可能必须将输出功率降至0dBm 才能获得可除外的 EWM。

因此、对于持续生产、我们在软件中将功率限制为0dBm。

我们不能在下一个版本的 PCB 上工作。

在这项工作中、我们希望使用 Johanson 提供的专为 CC2520设计的平衡-非平衡变压器2450BM15B0002。

我们已经在 MikroElektronika 的评估板6LoWPAN T 咔嗒板和 TI 的 CC2520EMK 之间进行了比较测试。

6LoWPAN T 咔嗒板使用 Johanson 的2450BM15B0002

对于 TI EVM、我们的 EWM -18dBm 至5dBm 低于2%。 这真的是一个很好的结果!

 6LoWPAN T 咔嗒板在-18dBm 时为3.2%、在3dBm 时为9%。 输出5dBm 时、它仍然是3dBm。 这是一个糟糕的结果!

所以我们不能使用 Johanson 的这个平衡-非平衡变压器。 我们必须使分立式 TI 平衡-非平衡变压器以某种方式工作。

我的同事帮我解决了一个有关这项工作的问题、请参阅下文。

此致

你好 Richard

感谢您确认 CC2520的平衡负载为70+J95欧姆、并且已通过对 CC2520的输出级进行负载拉取来存档该值。

我的下一个问题如下:

在 CC2520的 TI 评估板上、您使用线路组件而不是 SMD 电感器来实现了分立式平衡-非平衡变压器。 您是在平衡端口上生成70+J95,还是仅生成70ohm,还是第三个选择是生成70ohm +j”,小于95”?

此致

(我们有相同的姓:))

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本设计开始时、我们使用了 LQG15HS 系列的 Murata 1.2nH 电感器。 它们被删除并替换为 T 形线。 这可以是一个选项。  

    您还可以查看对平衡-非平衡变压器使用以下值:

    C SHUNT = 0.5pF

    L 系列= 2.7nH

    L SHUNT = 1.8nH

    C series = 0.75pF

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我们已经测试了1.0nF、结果要好得多! (Johanson L-07C1N0SV6T)。

    当我们使用您的 EVM 查看附加文件时、效果最佳。

    我将在您的答案中测试其他配置:0.5pF、2.7nH、1.8nH 和0.75pF。

    您能否按我的同事的问题回答一些问题?

    此致

    每个 *** e2e.ti.com/.../NIBE_5F00_HMI_5F00_measurements-Picture-2.pdf

    e2e.ti.com/.../NIBE_5F00_HMI_5F00_measurements_5F00_20200306-_5B00_Skrivskyddad_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢!

    您能否检查随附的平衡-非平衡变压器的新布局? 现在使用电感器、而不是 TLIN:s

    还应进行检查、以便我在基准上放置正确的值。

    您在上面建议的值。 我们将执行两个测试。  

    此致  

    ***.ti.com/.../Our-balun-in-the-schematics.pdf 上的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意测试1配置。

    对于测试2配置、

    C SHUNT = 0.5pF

    L 系列= 2.7nH

    L SHUNT = 1.8nH

    C series = 0.75pF

    仅用于形成平衡-非平衡变压器部分。 即、RF_P 和 RF_N 没有串联直流电容器 如果您单独测试平衡-非平衡变压器部分、则始终可以在此阶段之后添加一些额外的滤波。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard!

    感谢您昨天的回答。

    测试过、但进展不好。

    可能是因为 π 型滤波器中缺少值。

    您可以在此处建议值吗? 或者、您是否希望我获取测试1中的值?

    请参阅随附的文件、了解其在电路板上的外观。

    此致

    每个 ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、您好!

    我只想添加一些详细信息。

    根据 Sandrup、我的同事在这里发现了引脚17和19之间的另一个阻抗。 我们原本以为会找到70+J95、但我们读出39+J57。

    我们在这里不能理解、我们读出了其中的一半。 请参阅 Per S PowerPoint 和一些启动图片。

    此致

    每个 ***

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_CC2520_5F00_and_5F00_differential_5F00_load_5F00_impedance_5F00_NIBE_5F00_and_5F00_ECH.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将继续进行测试1配置。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard

    将粘在1.2nH。  

    已订购您在上面建议的 Murata 线圈。

    将测试相同系列的1.3nH 和1.5nH。

    我们发现这里的开放窗口非常小。

    获得良好结果很敏感。

    您是否记得使用 Murata 1、2nH 代替 TLIN 进行测试时顶层和 GND 层之间的距离?

    此致

    每个 ***