This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530EMK:CC2530的开发套件

Guru**** 2874320 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EMK, CC2530, CC2538, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/891693/cc2530emk-development-kit-for-cc2530

器件型号:CC2530EMK
主题中讨论的其他器件: CC2530CC2538CC2652R

我想为正在开发的产品开发一个简单的短距离控制系统。 只需一个控制器/显示设备即可控制一个设备。 我想使用802.15.4这样的器件、但由于网络中只有两个器件、因此我可能能够使用比这更简单的器件。

CC2530对我来说很理想、但如何开始开发系统? CC2530EMK 和 C2531EMK 似乎都需要 SmartRF05EB 来进行编程和调试、我找不到供应商-我假设已经撤回。 TI 是否仍然支持使用这些芯片进行开发? 我是否需要购买 IAR 编译器来编译这些器件的代码、如果需要、我是否可以在购买前获取试用版来试用?

我认为 CC2538比我需要的复杂得多。 我的优先任务是开发一个学习曲线短、软件开发周期短的简单系统。 如果您能就最简单的入门方法提出任何建议、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF05被撤回、部分原因是体积小、部分原因是电路板使用了一些市场上不可用的器件。  

      如果您想使用此芯片、可以使用 CCDebugger 和 www.ti.com/.../BOOST-CCEMADAPTER (以及一些焊接)。   

    如果您希望运行 Zigbee、还可以查看 CC2652R、因为该器件提供了大量示例、同时还提供了最新的评估板: http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC26X2R1。  

    这是您唯一希望使用802.15.4的产品的可能性有多大? 您可以将此项目用作后续项目的基础。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们将对此进行研究并返回给您。  

    谢谢、

    Alexis