This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:有关 ZigBee 专利的问题

Guru**** 1857450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2530
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/890180/cc2530-question-about-zigbee-patent

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件:CC2630

尊敬的 TI 朋友:

我们的产品将您的芯片 CC2530用作 ZigBee 网关、将 CC2630用作 Zigbee 传感器。 Zigbee 堆栈或802.15.4 Mac 几乎使用您的 SDK 代码实现。  

但最近一家名为 Sipco Challenge 的公司利用其在1999年应用的美国专利。 他们声明自己拥有 ZigBee 相关专利、并要求我们支付大量费用。

他们将我们的公司推向了法庭。

您能不能在我们购买您的芯片并使用您的 SDK 后帮助您将其带走。

谢谢。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aifei:

    虽然 TI 根据 TI 的销售条款向 TI 的客户提供了出色的专利赔偿,但 TI 不对基于标准的专利提供赔偿。 一般而言、TI 不会评论第三方拥有的专利。 TI 不能就此事向您提供法律建议、建议您咨询法律顾问以获取问题或帮助。

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您咨询 ZigBee 联盟、以检查 Zigbee 和802.15.4标准 是否侵犯了该公司的专利。