This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538没有任何数据包。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/889315/cc2538-cc2538-had-no-any-packet

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2592

您好 TI 团队

CC2538芯片有一个奇怪的问题、

我的 CC2538固件关于开发项目或纯净示例、它没有任何数据包[仅在初始化函数回调 bdb_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering | BDB_commissioning_mode_NWK_formation | BDB_commissioning_mode_initiator_TL)上]

并将其与 SmartRF Studio 工具配合使用、可以由 SmartRF Studio 控制、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它让项目运行 在线调试  

    本例中没有等于 BDB_TUSCING_SUCCESS 的值。

    案例 BDB_TUSCING_Formation:
    if (bdbCommissioningModeMsg->bdbCommissioningStatus = BDB_commissioning_Success)

    //在形成后,再次执行 NWK 转向以及尚未处理的其余调试模式
    BDB_StartCommissioning (BDB_commissioning_mode_NWK_Steering | bdbingModeMsg->bdbRemainingModes);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、userjiabo、

    您将 bdb_StartCommissioning 函数放在 zclgenericapp.c 的何处?  我之前验证过、一旦在 SMARTRF06EB + CC2538EM 上按下 HAL_KEY_SW_2、GenericApp Coordinator 项目就会形成并引导网络。  我建议您将其放置在 zclGenericApp_Init 的最末尾。  作为 ZC 器件、在加入器件发送其自己的信标请求(ZC 应对此响应)之前、不会发送任何网络流量(超出初始信标请求并允许加入)。  在对器件重新编程之前、请确保完全擦除器件存储器以擦除之前的 NV 存储器内容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown1

    是的、我已经按照您所说的那样做了、但它也没有数据包、我已经修改了1秒的链路状态

    但虚拟焊接似乎 会导致此问题、在执行此操作后、似乎可以发送链路状态/1s 数据包。  

    但为什么 在热风枪检查此 CC2538芯片。 它可以使用 IAR 更新固件、而 SmartRF Studio 可以对其进行控制。 没有任何链路状态数据包或其他状态数据包、

    使用 SmartRF Studio 的问题板  在连续模式下具有-51dbm RSSI 电平、并打开 CC2592。

    热电流枪检查 CC2538芯片、它可以发送链路状态数据包、

     在连续模式上同样的条件,打开 CC2592:IT RSSI:-71---101dbm。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是涉及无源组件、晶体等正确连接的硬件问题

    此致、
    Ryan