This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:cc2538安装密钥而不是默认密钥。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/888743/cc2538-cc2538-install-key-instead-of-default-key

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好 TI 团队

我们需要经 CSR (新加坡网络安全机构)认证的 ZigBee 器件。
 
最后、他们抱怨说"您使用的是默认 ZigBee 信任中心链接密钥。
如果设法监听 ZigBee 链路密钥的攻击者可以获得的相关知识
网络密钥。 这是非常危险的。"。
 
实际上、我们从未更改过默认安全设置。 此外、我们不确定是不是
默认设置将产生他们指出的风险。
 
因此、我们需要寻找一种解决潜在风险(如果存在)的方法。 我们应该怎么做?
欢迎提出任何建议和建议。 感谢您的参与  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 Z-Stack 3.0.2、则可以使用 Zigbee 3.0安装代码来增强安全性。  请访问 https://www.ti.com/lit/an/swra615a/swra615a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、userjiabo、

    您是否需要这些器件获得 Zigbee Alliance 的认证并与第三方器件进行互操作?  如果是,则这是一个非常奇怪的请求,不是使用安装代码。  如果没有 、则可以更改所有要加入网络的设备上的 DEFAULT_TC_LINK_KEY。  您还可以考虑定期更新网络密钥以增强安全性。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Brown1

    因此,如果我们希望我们的设备通过 ZigBee 联盟认证或与第三方设备互操作,唯一的方法就是“使用全局默认链接密钥”。 对吧?
    所有其他方法,如“安装代码”、preconfigkey 或将全局默认值更改为其他方法,都将破坏上述对象,最终结果是完全失败。
     
    顺便说一下、是否有关于使用全球 TCLK 的最初意图的正式文件? 我们需要说服 CSR 改变全球 TCLK 的风险。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、使用安装代码不会破坏 Zigbee Alliance 产品认证以及与第三方器件的互操作性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 YK 所说,安装代码是可以接受的,并在 SWRA615中引用。  您可以设置预配置的默认密钥、但仍会将其传递给使用全局 TCLK 的加入器件、您可以通过联盟提供的 Zigbee 规范文档了解有关该全局 TCLK 的更多信息。

    此致、
    Ryan