Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack
您好 TI 团队
我们需要经 CSR (新加坡网络安全机构)认证的 ZigBee 器件。
最后、他们抱怨说"您使用的是默认 ZigBee 信任中心链接密钥。
如果设法监听 ZigBee 链路密钥的攻击者可以获得的相关知识
网络密钥。 这是非常危险的。"。
实际上、我们从未更改过默认安全设置。 此外、我们不确定是不是
默认设置将产生他们指出的风险。
因此、我们需要寻找一种解决潜在风险(如果存在)的方法。 我们应该怎么做?
欢迎提出任何建议和建议。 感谢您的参与
谢谢!