This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:EN300328 V2.2.2合规性有问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/887549/cc2538-problem-with-the-en300328-v2-2-2-compliance

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2592

大家好、

我的客户正在   某些射频模块中使用 CC2538和 CC2592。

他们在 使用 EN300328 V2.2.2认证模块时遇到问题。

您是否意识到这一困难?  

您有什么建议可以帮助他们吗?

非常感谢您的参与。

此致、
Mimiliano de Cristofaro
TI FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "他们在 使用 EN300328 V2.2.2认证模块时遇到问题。":这不是足够的信息来提供帮助。  

    我们至少需要详细描述失败的原因和失败的次数。 图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此 TT、因为讨论已脱机。