This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK 曲折型天线阻抗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, CC2540, CC2511, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/886126/cc2531emk-cc2531emk-meandered-antenna-impedance

器件型号:CC2531EMK
主题中讨论的其他器件: CC2540CC2511CC2531

大家好。

我正在仿真 CC2531EMK 参考设计中提供的曲折型天线。 为此、我将遵循 AN043"小尺寸2.4GHz PCB 天线"。 天线布局完全不匹配、但它是了解其工作原理的良好起点。

根据 AN043、进给点处的阻抗为50欧姆。 我导入了 CC2531EMK 光绘文件、并大致模拟了两种不同的布局:仅天线、天线+平衡-非平衡变压器布线。 经过几次仿真后、2.45GHz 时的馈入 S11参数为+0.0020dB、(阻抗为5k Ω / 90º Ω)。 我对 CC2540、CC2511等使用了不同的层叠、但结果始终相同。 请参阅随附的图片以了解示例。

建议使用 2450BM15A0002平衡-非平衡变压器、专为匹配 CC2531射频端口而设计、不平衡端口(天线+轨道)处只需50欧姆。

在该设计/仿真中需要考虑一些特殊的因素?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 S11接近0dB、这意味着几乎所有施加的功率都会反射回来、天线中几乎没有辐射。

    您使用的是什么仿真工具? 您的仿真端口设置是否正确? 如果一切设置正确且运行正常(应在50欧姆区域)、则在2.45GHz 时、此天线的阻抗应比5K 欧姆低得多。

    此致、

    R.M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答。

    我使用 ADS。 50欧姆端口是一个术语端口。

    我在"导电性铜质 stakcup 参数"中犯了一个错误。 现在固定为5.8e7西门子/m (默认情况下)、我的结果"更好"、但仍远不及 AN043结果。 我不确定问题是否可以是通孔、但我认为可以。 请参阅两个3D 图像过孔(第一个是图层之间的过孔定义、仅用于查看连接和整个布局)。

    对该问题有什么看法?

    谢谢。