This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZigBee 和 WiFi 共存

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/885660/cc2530-zigbee-and-wifi-coexistence

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: 传感器到云Z-stack

您好!

我们希望通过使用 CC2530和 WiFi 模块来建立 ZigBee 网关,因为它会将数据发送到服务器,由于干扰(两者都在2.4GHz 上),一些数据将会丢失,因此我们需要一个解决该问题的解决方案。 我们找到了这篇文章: https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_CC253x_Wi-Fi_ZigBee_Coexistence_Test_Suite#Which_GPIOs_are_used_for_coexistence

另一个解决方案(PTA)、因为我们使用的是 TI 的 CC2530、所以我们更喜欢尝试 TI 的解决方案。 但该测试是在 Linux 下完成的、我们需要一个非常有用的解决方案来进行开发、最好是在 Windows 下进行。

请向我们提供更多详细信息吗?


谢谢、此致
Daniel