This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:在 PM3模式转换期间、PC3引脚不输出低电平信号

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2592, Z-STACK, SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/898677/cc2538-the-pc3-pin-does-not-output-low-signal-during-pm3-mode-transition

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: CC2592Z-stackSMARTRFTM-Studio

您好!

我的系统使用 CC2538 + CC2592、它根据以下参考设计(SWRA447)进行配置。

当 CC2538从 RX 模式转换到 PM3模式时、我预计 PC3将输出低电平信号。
但是、PC3引脚具有高阻抗而不是低电平输出。
是否需要进行上述设置以外的其他设置、以便在 PM3模式转换期间将 PC3设置为低电平输出?


此致、
H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用 TI Z-Stack、是否定义 HAL_PA_LNA_CC2592?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否正在使用 Z-Stack?  您是否使用 SMARTRFTM-Studio 评估了硬件?  您是否获得任何无线电输出以及预期的功率水平?  请考虑以下 Wiki 页面中的资源: https://processors.wiki.ti.com/index.php/Enabling_the_Support_of_CC259x_PA/LNA_with_Z-Stack-Home 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。


    我不使用 Z-stack、而是我自己的软件。 我的板在功率级别和无线电输出方面没有问题。
    除表11中所示的寄存器设置外、Z-Stack 是否还有寄存器设置或软件控制?

    在更改为 PM3模式之前、是否可以将 PC3引脚设置为 GPIO 低电平输出?
    同样、将 PC2引脚配置为 GPIO 低电平输出。

    此致、
    H.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、H.U、

    如果需要、您可以在进入 PM3之前更改这些引脚、只需确保在唤醒至激活模式后恢复建议的设置。

    此致、
    Ryan