This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530能否支持 ZigBee 3.0?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/884790/cc2530-can-cc2530-support-zigbee-3-0

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、

客户在其项目中使用 ZigBee 3.0、并想知道 CC2530是否可以支持 ZigBee 3.0?

我在网上搜索发现 ZigBee 3.0应用、建议使用 CC2652和 CC1352、那么、我对此感到困惑吗?

在此链接 http://www.ti.com.cn/tool/cn/Z-STACK 中、假设"Z-Stack 3.0.2是 TI 的 Zigbee 3.0认证协议套件、适用于 CC2530 和 CC2538 SimpleLink 无线 MCU。"

因此、CC2530可以支持 ZigBee 3.0、但客户需要自己进行开发、对吧?

TI 是否为 CC2350 ZigBee 3.0应用提供软件支持?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC2530可以支持 Zigbee 3.0、Z-Stack 3.0.2基于 Zigbee 3.0标准。 Z-Stack 3.0.2中提供了 Zigbee 3.0示例/文档、如果您需要支持、可以将问题发布到 E2E 论坛。