This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:可加入 Zigbee 3.0网络的最大器件数

Guru**** 2932080 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC1352P, CC1352R, CC2652R, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/901115/cc2531-maximum-number-of-devices-that-can-join-a-zigbee-3-0-network

器件型号:CC2531
主题中讨论的其他器件: CC1352PCC1352RCC2652RCC2538

大家好、

Zigbee 3.0规范要求加入 Zigbee 3.0集中式网络的器件必须在加入网络时启动 TC Link 密钥更新过程、才能生成唯一的 TC Link 密钥。

这种针对每个功能器件的强制唯一 TC Link 密钥建立导致协调器对闪存的要求增加。

考虑到这一点、CC2531 ZNP 协调器可以处理多少个器件?

是否在某个地方声明了官方值?

谢谢、

e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neugen,

    请参阅以下内容: http://www.ti.com/lit/swra635 

    答案因配置而异、但通常不能超过50。  建议您考虑将 CC2538、CC2652R、CC1352P 或 CC1352R 用于大型网络。

    此致、
    Ryan