This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:具有 PA + LNA 的 CC2652R

Guru**** 2823145 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, CC2652P, SYSCONFIG, CC2592, SMARTRFTM-STUDIO, Z-STACK, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/894678/cc2652r-cc2652r-with-pa-lna

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2592SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKCC2652PSysConfigBLE-STACKSMARTRFTM-STUDIOZ-STACK

您好!

我从 链接购买了具有 PA+LNA (CC2592)的 CC2652R

我已按如下方式配置引脚7、13和14、但它似乎无法正常工作:

在 main.c 中:

/*将 RFC_GPO0映射到 DIO13 */IOCPortConfigureSet
(IOID_13、IOC_PORT_RFC_GPO0、IOC_IOMODE_NORMAL);
/*将 IOC_GPO1映射到 DIO7 */
IOCPortConfigureSet (IOC_PORT_RFC_GPO1、IOC_NORMAL
)* IOC_IODIO_RFO31、IODIO_NORMAL * IODIO_RF_IODIO_RFOR_IODIO31


在 mac_user_config.h 中更改了以下定义:
#define RF_FE_IOD {IOC_O_IOCFG7、IOC_O_IOCFG13、IOC_O_IOCFG14}
#define RF_FE_IOD_VAL {IOC_IOCFG31_PORT_ID_RFC_GPO1、IOC_IOCFG31_PORT_ID_RFC_GPO0、IOC_IOCFG31_PORT_ID_GPIO} 

我是否做了一些错误或缺少任何配置?

提前感谢、

Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的链接似乎已断开、请提供更多硬件详细信息以及您正在使用的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 版本。  另请参阅此 E2E 帖子 和 CC2652P。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、很抱歉我的回复延迟了。 我查看了您提到的帖子。 我不使用 SysConfig、并且删除了按钮和 LED 配置、使其与 LNA/PA 配置不重叠。

    我使用的是 SDK 3.20、链接是 http://www.zigbeesolutions.com/zigbee/cc2652-cc2592-pa-lna-pcb-antenna-109110410123831561.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    感谢您更新链接。  您能否通过 BLE5-Stack 和15.4-Stack 示例测试此行为?  此外、该硬件是否可以与之前的 SDK 版本配合使用?  这将帮助我隔离问题并让正确的软件开发团队参与进来。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Ryan、我错误点击了按钮并将帖子标记为已解决。

    这是我第一次使用此硬件、因此我不知道它是否适用于以前的 SDK 版本。 它似乎在运行我们的固件、但问题可能是 PA/LNA 或天线、因为我使用了 Smart RF Studio 对其进行测试、并且没有传输或接收到数据包。 我使用的配置是具有差分射频和 DIO7、13和14的外部偏置、如 CC2592数据表所示。

    如果我运行 ZStack 示例 o blestack 示例、我是否需要配置 DIO7、13和14并禁用按钮和 LED 以避免 GPIO 重叠?

    谢谢

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    第一步应该是使用 SMARTRFTM-Studio 发送/接收数据包、请参阅先前链接的文章、也许可以向  帮助、因为他已经将此设置与此环境以及 BLE5-Stack 示例结合使用 (是的、应配置 Dios 并禁用重叠 UI 控件)。  但是、我将继续解决他类似的 Z-Stack 问题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/893287 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了与您提到的帖子相同的配置、而 Smart RF Studio 仅阻止(无响应)、它显示"已发送的数据包:47824"。 奇怪的是、当我不使用 PA/LNA 配置时、它可以正常工作。

    我将尝试更改 帖子中提到的某些文件 Akhilesh Premkumar、并返回结果

    谢谢、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    您应该在 SmartRF Studio 中尝试通过此链接进行配置

    LAUNCHXL-CC26X2R1:通过 SysConfig 进行射频内核配置。 ZStack SDK 3.40.00.02

    当您在 SmartRF Studio 中执行测试时、请确保数据包实际上正在搜索。
    启用 Command View (F7)、并在发送数据包后进入 Command View 的 Output 选项卡、确保状态为0x400。

    此致
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hu Akhilesh、

    我使用了具有您提到的配置的 Command View、并且 CMD_RADIO_SETUP 和 CMD_FS 在状态为0x400的情况下执行、但 CMD_ABORT 永远不会发生(SMART RF 和电路板似乎停止工作)。 我不知道您所说的"数据包实际上正在看到"是什么意思。

    此致、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    抱歉、拼写错误意味着我们检查是否确实发送了数据包。
    如果使用连续数据包模式、则永远不会发生 CMD_ABORT。

    1.如何检查数据包?  
    2.您说它在您不配置 PA/LNA 时起作用。 您通过这种方式获得了多大的信号强度?
    3.我看到了您的模块图像,您是否有 PCB、芯片或外部天线? 如果您有 PCB 天线、能否用手按下天线并检查射频传输是否正常工作。 这是为了检查天线 硬件(我们遇到了类似的问题)。

    从我的测试来看、如果没有 PA/LNA 配置、cc2652通常无法工作、即使强度非常差。

    此致
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不使用连续数据包模式。 即使我使用它、我也看不到 Smart RF Studio 的图表中有什么东西。

    仅 Smart RF Studio 图表。 由于我在隔离和在家办公、我没有太多工具(监听器、示波器等)来检查它是否真的在发送/接收数据包。

    2.是的、当我使用 Smart RF Studio 的默认配置时、我可以在连续 Rx 模式下看到图表。 它通常从-105dbm 到-55dbm (peak)。 在 PA/LNA 配置下、它保持在-80dbm。 但传输问题仍然存在。

    我检查了这个、没有什么变化。

    您是否在 Smart RF Studio 中使用802.15.4模式或自主模式?

    此致

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经对802.15.4进行了测试。 理想情况下、配置应该起作用。
    Tx 功率使用什么设置?
    是否有更多的数据包接近峰值(-55)或下限?

    您可以执行更多测试、以检查 PA/LNA 是否正常工作。 如果您有 launchpad 或任何其他类型的开发板、则可以使用将 DIO7 (PA)和 DIO13 (LNA)引脚连接到 LED 并检查其状态。
    在 TX 期间、DIO7 (PA)将持续打开和关闭、对于 LNA 和 RX 也是如此

    对默认配置进行相同检查、看看会发生什么情况。

    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多您好、

    数据包的数量超出了下限。 我对 Tx 功率使用5dBm 配置(我认为这是默认配置)。

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我将在接下来的几天内尝试使用 CC2652P。 我为 CC2652R (SDK 3.20)开发的相同固件是否可以在不进行任何新配置或更改的情况下正常工作?

    提前感谢、

    Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matias、

    是的、没错。   http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/docs/zigbee/html/cc2652p/software-on-cc2652p.html 

    此致、
    Ryan