This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZNP:CC2350 + CC2592PA 引脚配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/898116/cc2530-znp-cc2350-cc2592pa-pin-configuration

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

我有一个 CC2350+CC2592PA 模块、我正在尝试加载编译并将 ZNP 固件加载到模块中。 我使用的是 Z-Stack Home 1.2.2a.44539。

CC2530和 CC2592PA 之间的连接如下:

PA_EN - P1.3
LNA_EN - P1.2
HGM - P0.0

如何在固件中设置这些引脚连接?