Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、
我正在从事一个家庭自动化项目、其中 TI CC2530与门触点、运动传感器、光开关等其他器件配合使用、充当 ZC。 射频模块与 Z-Stack 3.0.2搭配使用、并根据 http://www.ti.com/lit/wp/swra635/swra635.pdf 在 RAM 和闪存范围内进行了少量修改、同时应用在主机 MCU 上运行。
最初、我计划仅使用星型网络拓扑。 但是、在与一些光开关和调光器集成后、我意识到它们充当 ZR、而其他 ZC 器件正在建立与 ZR 而非 ZC 的链接。 如果未弹出以下案例、则不会出现问题。
- 正常行为。 ZED 与 ZC 通信时的电池供电门触点。 它配置为向 ZC 报告群集 IAS 区域中的打开和关闭状态。 每当报告打开时、ZC 中的应用程序都会使用默认响应确认打开。 关闭不需要使用默认响应确认。
- 异常行为。 当 ZC 关闭时、车门触点重新连接到用作 ZR 的其中一个照明开关。 当 ZC 重新联机时、车门触点通过光开关与其通信、有时甚至通过多跳进行通信(请参阅下面的屏幕截图)。 尽管数据被传送到 ZC、但应用程序发送为 AF_DATA_Request 的默认响应不会传送到网络中的器件、因此不会到达门触点。
同时,通过另一台交换机作为 ZR 发送的交换机的事件将通过默认响应正确确认。
问题的根本原因是什么?如何解决?
我将用于 ZC 的编译标志如下:
SECURE=1
TC_LINKKEY_JOIN
NV_INIT
NV_RESTORE
ZTOOL_P1
MT_TASK
MT_APP_FUNC
MT_SYS_FUNC
MT_ZDO_FUNC
MT_ZDO_Mgmt
MT_APP_CNF_FUNC
MT_UTIL_FUNC
MT_AF_FUNC
MT_AF_CB_FUNC
MT_ZDO_CB_FUNC
xLEGACY_LCD_DEBUG
xLCD_supported=调试
组播启用=假
ZCL_READ
ZCL_WRITE
ZCL_BASIC
ZCL_Identify
xZCL_Scenes
xZCL_GROUP
HAL_LCD=false
HAL_ADC=false
xHAL_UART_DMA_RX_MAX=128
Max_neighber_entions=1
TP2_LEGACY_ZC