This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:继续重复同一帧多次

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/897128/cc2520-continue-repeat-same-frame-many-times

器件型号:CC2520
主题中讨论的其他器件: MSP430F5659

客户在 其 CC2520网络系统通信时获取无线数据包、有时发现 完全相同的数据包将继续 多次重复发送(>10次)。  我们将 GPIO 切换放置在发送数据函数代码中、但不观察 GPIO 切换、因此我们认为重新发送行为不应由反复调用的发送函数引起。

如果重新发送行为正常、我们是否可以获得您的帮助建议?  我在此附上空气捕获 数据 包文件以供参考。 它由数据包监听器使用。

e2e.ti.com/.../package.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关系统的更多信息、包括主机处理器、SPI 配置/时序和指令/命令格式?  一些示波器或逻辑分析仪屏幕截图可能会有所帮助。  是否 参考了 CC2520软件示例?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    主机是通过 SPI 与 CC2520连接的 MSP430F5659。 根据下面的 SPI 波形捕获、我们认为 SPI 配置应该是正确的并且信号很明显。 实际上、重复行为并不经常发生、但通常在无线通信变得繁重时轻松捕获重复数据包。 因此、我们怀疑消息冲突或缺少 ACK 导致的问题、您认为我的第一个帖子中重复帧内容的 PSD 文件是否有助于问题调查?  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我可以说、这些数据包会重新传输、因为目标器件不会返回 MAC ACK。  很难分辨、因为所有数据包看起来完全相同、并且没有提供 NWK 密钥。  正在评估 Zigbee 或15.4协议?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    它是客户自己基于 ZigBee 修改的协议。  我们发现 、当发送数据存在0x43时、重新发送的问题似乎很容易发生 、该值与 STXON 命令的值相同。 因此、我们怀疑 SPI 可能错误地将有效载荷数据0x43标识为命令 STXON、以便重新传输 FIFO 数据。 我们将 尝试继续调查更多 SPI 行为。 谢谢您的建议、