This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2538:Z-stack 3.0.2 CC2538是否支持跨盘和端器件?

Guru**** 2933300 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/895881/compiler-cc2538-does-z-stack-3-0-2-cc2538-support-inter-pan-and-enddevice

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,我希望协调器向终端设备节点发送消息(前提是此时没有网络或终端设备节点不加入协调器的网络)。 我检查了内部 PAN 技术、但在 stub_AP 中看到了一条注释。 H 文件:跨 PAN 帧不包含端点。 我想知道 Z-stack 3.0.2是否支持 Inter-PAN、如果支持、我们是否可以支持协调器和终端设备节点之间的通信(ZR 向 ZED 发送 msg)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目的是在 ZED 尚未加入 ZC 网络的情况下、ZC 将 msg 发送到 ZED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以定义 inter_pan 以启用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请参阅 位于 Texas Instruments\Z-Stack 3.0.2\Documents 中的 Z-Stack 3.0开发人员指南第18节

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复、我已经阅读了该部分、我希望它能够在代码逻辑中从内部 PAN 模式切换到正常模式(在同一 PAN ID、ZC 创建网络和 tne ZER Join 中进行信息传输)、而不是重新预订固件。 Z-stack 3.0.2能否做到这一点?如果是、您能告诉我参考练习吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没问题、我认为这取决于应用。 TI 不提供此类示例、因此您可能需要自行实施。