This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:订购的 HS 代码

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/895123/lpstk-cc1352r-hs-code-for-order

器件型号:LPSTK-CC1352R

您好!

下单前、我需要知道 HS 代码。

这里有一些审批流程。 可以给我发送代码吗?

LAUNCHXL-CC1352R1和 LPSTK-CC1352R

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为正确的代码是  84733020.  

    此致、
    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    但我需要准确的信息。

    有人可以支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要获取最新的 ECCN/HTS 信息、请发送电子邮件至 gtc_eccn-hts-naftateam@list.ti.com。

    Regars、
    素食主义者