This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530和 CC2650之间的基本射频通信

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/896655/cc2530-basic-rf-communication-between-cc2530-and-cc2650

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

客户希望通过基本射频连接 CC2530和 CC2650。 这两个芯片能否相互通信? 如果是、是否有配置建议? 他提到了射频示例、但运气不好。

谢谢。

BR、

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    CC2530和 CC2650都支持 2.4GHz IEEE 802.15.4、因此您应该能够使用它进行通信。对于配置、我将从 Smart RF Studio 开始。  

    此致、

    R.M.