请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652R7 大家好、
我通过以下链接访问 CC2652R7的设置案件环境。 请说明 TARGET_OS 和 TARGET_CPU 的值是什么? 谢谢你。
-->总体: https://github.com/project-chip/connectedhomeip/blob/master/docs/guides/BUILDING.md
构建自定义配置
通过设置构建参数来配置构建。 通过将 --args 选项传递给 gn gen、在 gn args 输出目录上运行或在 args.gn 输出目录中手动编辑来设置这些选项。 要配置新编译或编辑现有编译的参数、请运行:
source scripts/activate.sh
gn args out/custom
ninja -C out/custom
两个关键的内置编译参数是 target_os 和 target_cpu,它们控制编译的操作系统和 CPU。