This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:单芯片上的多个网络

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/967263/cc2652p-multiple-network-on-single-chip

器件型号:CC2652P

您好,

我计划使用充当 ZigBee 协调器的 CC2652P ZNP 开发网关。

我的网络由 ZigBee 3.0器件、HA 器件和 SE 器件组成。

由于无法将基于 ZigBee 3.0的协调器与 SE 器件结合使用,您是否有任何支持单芯片上多个 ZigBee 网络的功能?

网络1将具有 ZigBee 3.0安全性。

网络2将具有支持 CBKE 的 SE 安全。

谢谢、

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您打算同时运行这两个 Zigbee 3.0和 SE 网络、恐怕您需要使用两个 Zigbee SOC 来执行两项不同的任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YiKai Chen、

    感谢您的更新。

    如果我不需要在协调器上同时使用 ZigBee 3.0和 SE、该怎么办?

    是否可以一次将协调器配置为 Zigbee 3.0器件 或智能能源器件?  

    如果有必要、我可以进行固件升级。

    谢谢、

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    即使您可以确定在启动期间运行的规范、我也不知道 CC2652P 是否具有足够的闪存来存储两个堆栈版本。  由于 TI 没有提供 Zigbee SE 堆栈、因此尚未评估此用例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以将 Zigbee 3.0和 SE 堆栈放在外部 EEPROM 上、并在软件根据请求启动时加载软件、则应该是可行的。 但正如我们所回答的那样,TI 不提供用于 CC2652平台的 SE 堆栈,因此您仍需要自己完成此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan -感谢您的回复。

    "由于 TI 没有提供 Zigbee SE 堆栈、因此尚未评估此用例。" -这是否意味着 TI 不支持智能能源配置文件? 您之前提到过的一个线程是、默认情况下智能能源配置文件是 SDK 的一部分。

    正如我在上面提到的、我可以为 ZigBee 3.0和智能能源配置文件提供两个单独的映像、这两个映像可以根据配置进行升级。

    谢谢、

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、TI 现在不支持 SE 配置文件。 我记得 Ryan 提到 SE 配置文件可以由第三方在 TI 器件上运行 、例如 DSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

    我们之前讨论了 TI 在 zcl_se.c/h 和 zcl.h 中提供的智能能源 ZCL、但 Zigbee 规范本身是一个不同的问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    当您说"但是 ZigBee 规范本身是一个不同的问题"-这意味着什么? 你是指 CBKE 机制吗?

    谢谢、

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 Zigbee 智能能源规范及其要求。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZCL 规范Zigbee SE 规范 是不同的。 我想 Ryan 是指 ZCL 规范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan / YiKai Chen、

     感谢您的回答。 因此 TI 不支持智能能源配置堆栈。

    如果未实施智能能源规范,那么什么用途仅使用群集?

    因此、我将无法将基于智能能源配置文件的现成器件加入到充当协调器的 TI 芯片组中?

    谢谢、

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    根据您的回复、我了解到 TI 不支持智能能源配置文件堆栈。 这还表明、不能将基于智能能源配置文件的现成器件加入到 TI 芯片组中。

    谢谢、

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zigbee 3.0和 HA 配置文件还支持计量器件、因此在 ZCL 规范中定义了计量集群、该规范适用于不同的配置文件共享应用和 CAB。

    2.是的、您将无法将基于现成智能能源配置文件的器件加入到充当协调器的 TI 芯片组中。