This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531接收测试的更多信息

Guru**** 2537120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2531EMK, CC2530EMK, SMARTRFTM-STUDIO, SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/966459/about-cc2531-reception-test

主题中讨论的其他器件:CC2531CC2531EMKCC2530EMKSMARTRFTM-StudioSIMPLELINK-2-4GHz-设计审阅

大家好、

目前、射频工程师通过以下射频仪器测试 CC2531的接收灵敏度:

CC2531在 SmartRF Studio 中处于 packetRx 状态、

射频仪器快速(约5ms)发送十个127字节数据包、而 SmartRF Studio 显示2531只能接收1-2个数据包;

射频仪器快速发送1000个127字节数据包、SmartRF Studio 显示 CC2531只能接收数十个数据包;

此外、在 SmartRF Studio 中、CC2531基本上是正常的接收/发送终端、最快的发送间隔约为30-40ms;

对于仪器快速发送数据的场景、如何改善 SmartRF Studio 中 CC2531数据接收的统计数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howjie、

    您将什么硬件用于 CC2531、并且您是否使用 CC2531EMK/CC2530EMK 进行了测试?  正在评估哪种模式、对讲机的距离有多远、您是否也使用 SMARTRFTM-Studio 传输数据包?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2531使用我们自己的板(我们目前没有 CC2531EMK)。

    整个测试过程使用 SmartRF Studio 进行。

    在测试期间、CC2531和射频仪器通过电缆进行连接以接收测试、
    射频仪器发送127字节、发送间隔约为750us;

    在 SmartRF Studio 中(未选中"seq 有效载荷中包含的数字")、CC2531只能接收少量数据、Lauchpad CC2652可以接收更多数据、CC2652可以接收大约60%的正确数据包。

    作为监听器软件狗、CC2531可以捕获仪器发送的足够数据包。

    在 ubiqua 中、我们可以看到相邻数据包之间的间隔约为5ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMARTRFTM-Studio 中的数据包接收间隔将受 PC 连接的限制、有关更多详细信息、请参阅以下 E2E 文章:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/864087 
    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/833322 

    如果您怀疑 CC2531 PCB 存在问题、则可以将您的设计提交 至 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供专家审阅。

    此致、
    Ryan