This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZED 在待机模式下消耗过多电流

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, ENERGYTRACE, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/965742/cc2652r-zed-consuming-too-much-current-in-standby-mode

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2530ENERGYTRACESIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDKZ-STACK

您好!

我尝试在 Zed_SW 示例项目上执行能量跟踪、它耗时约为1mA、尖峰为每2秒6mA。 这是开箱即用示例。

但是、我检查了文档 swra625bswra478d 并禁用了 CUI。 电流消耗仍然平均为500uA (最小值:200uA:最大值6mA)。

根据文档、我期望待机功耗为1uA (CC2530已经在1.5uA 下工作)。 不确定我是否有问题。
请您建议我如何检查。

上述测量是在 EnergyTrace 独立模式下完成的。
执行 EnergyTrace++可显示100%时间处于深度睡眠模式、因此我不确定电流消耗为何如此大

任何建议都是有用的

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 CC2652 LaunchPad? 如果是、在测量功耗时是否移除 LanuchPad 上的所有跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    您的应用报告链接似乎已断开、因此我在此处提供了它们: swra625 和 swra478。  请注意、SWRA625使用的旧 SDK 与最新的 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK (v4.30)不完全兼容、其中的 CUI_DISABLE 必须在其他更改中定义。    有关更多详细信息、请参阅《Z-Stack 用户指南》的"电源配置"部分。  我同意 YK 的观点、即 LaunchPad 跳线设置对于禁用 XDS110硬件的不必要部分非常重要。  使用工作台设备、功率分析仪或精密万用表可获得最佳结果。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 和 Yikai、

    我已经编辑了示例应用、以便使用 CUI 禁用完全删除示例 ui 引用。 但是、我没有删除似乎导致问题的 Board_display_UART 设置。
    独立检查 EnergyTrace、仅连接 VCC 和 GND (保持建议的 LP Rx 跳线)、似乎工作正常。

    我得到的平均电流为1.9uA (最小值- 0uA、最大值20uA)。
    最大值似乎是由再充电脉冲引起的。

    谢谢、

    Akhilesh