This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZC cc2538之前的器件在网络中添加新器件后会脱机

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/964816/cc2538-zc-cc2538-the-previous-devices-goes-offline-after-adding-new-devices-in-network

器件型号:CC2538

尊敬的 TI 团队:

我们 使用 cc2538作为协调器、堆栈 Z3.0.2。

配对新的终端设备后、先前配对的设备将脱机。

此致

Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用监听器检查无线传输过程中发生的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    对 ZC 网络设置进行了哪些更改?  发生这种情况之前、网络中有多少个器件、以及 ZED 轮询的频率如何? 他们是发送休假数据包、接收来自父级的休假请求、还是只是静默消失?

    此致、
    Ryan