请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:Z-stackZigBee PANID 将发生变化、即协调器 重新启动、终端节点的 PANID 仍然存在、但协调器不知道之前连接的终端节点、然后新节点进入、协调器为其分配 PANID。 在这种情况下、与现有器件的 PANID 冲突将导致节点丢失。 如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我正确理解了描述、那么您已经声明协调器已恢复出厂设置(移除 NV 存储器)、但使用与之前路由设备仍在通信的相同 PANID 启动新网络、这会对尝试加入的新节点造成干扰。 但是,除非网络密钥保持不变,否则以前的设备不能执行此操作。 在这种情况下、当检测到设备的活动时、协调器应向其发送一个离开请求、而该设备不允许进入网络。 也许您可以提供一个嗅探器日志来演示此问题。 当然、随机生成 PAN ID 可以缓解问题。 此外、请提供 Z-Stack 版本、行为可能取决于所使用的 Zigbee 规范。
此致、
Ryan