This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:双天线。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/959088/cc2530-dual-antenna

器件型号:CC2530

大家好、

好的、只是想确认 一下、CC2530能否同时连接两个具有不同增益的外部天线(双天线工作模式)?

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我不明白为什么不这么做、但它只有一对 RF_P 和 RF_N 引脚、据我所知、它只能一次发送和接收单个信号。 因此、您将通过两根天线广播和接收相同的信号。

    最棒的

    不需要