This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:用于 CC2531EMK 的 WinUSB

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/958616/cc2531-winusb-for-cc2531emk

器件型号:CC2531

您好!

我需要 CC2531EMK 安装 WinUSB 驱动程序、有人知道如何安装?

在设备管理器>更新驱动程序软件>浏览我的计算机以获取驱动程序软件>让我从计算机上的设备驱动程序列表中选择"通用串行总线设备"。

提前感谢。

此致、

Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terence、

     CC2531EMK 上运行的是什么固件? 您在何处搜索驱动程序? 在"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Drivers\"中?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    固件是库存固件、我没有将任何内容刷写到软件狗。

    我遇到这种情况、   并尝试使 CC2531EMK 直接与 Wireshark 配合工作、如其所述。 但我似乎无法按照说明在设备管理器中找到 USB 驱动程序。 CC2531EMK 是否无法为软件狗安装"USB 驱动程序"?

    为了澄清这一点、我的意思是使软件狗被识别为 USB 设备、而不是 cebal 控制的设备。

    此致、

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用连接的驱动程序。

    e2e.ti.com/.../0827.win_5F00_64bit_5F00_x64.zip