This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:更改 MAC 有效载荷中的区域 ID

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/957165/cc2652p-change-zone-id-in-mac-payload

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

大家好、我的客户需要更改 MAC 有效载荷中的区域 ID 参数。 `s 从 SW 更改此参数的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raul、

    我假设他们使用 的是 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v4.30中的 ZC 区域示例应用、请他们修改 zclSampleZone_zoneid 变量。  请注意、也应将其写入 IAS_ZARE_NV_ID 位置。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用 ZC CIE 示例、找不到 zclSampleCIE_zoneid 或 IAS_Zone_NV_ID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CIE 器件使用传入区域注册请求提供的 zoneid、请参阅 zcl_samplecie.c 的 zclSampleCIE_EnrollRequestCB、并且没有为此器件类型存储应用 NV 存储器。

    此致、
    Ryan