This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:复位等级

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/954713/cc2530-reset-level

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC 调试、TPS65910

鉴于我必须从基于 AM335x 的平台上运行的软件复位 CC2530的问题、我检查了复位的模拟值。  我的印象是、我需要执行下电上电来重置 CC2530、但我已经尝试过足够的时间来重置 ZNP、方法是从 SW 循环重置而不成功、然后是成功的下电上电周期、 我现在非常确信 RESET_N 输入信号存在问题:  

image

根据我从规范中的理解、当以3.3V 电压供电时、逻辑输入电平对于所有数字输入必须至少为2.5V、才能具有有效的高电平值。  同时、CC2530仅保证2.4V@4mA 的输出、因此我想与 TI 专家再次核实这一点。  我可能忽略了特定于复位级别的注释。

image

最小复位电平是多少?  上面显示的复位信号是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于复位是一个输入信号、它应该满足逻辑输入电压电平(对于高电平、最小值为2.5V;对于低电平、最大值为0.5V)。

    是的、逻辑输出最小电压为2.4V。

    您是否说过、当您使用软件中的复位时、复位引脚上的电平不会变为0电平? 复位为低电平有效。

    如果是这种情况、您能否检查 AM335X 器件的复位电平(有和没有 到 CC2530的复位连接) ?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形(第一幅图像)是来自 AM335x 的复位信号。  我想 CC 调试器的高级功能不是更好。

    根据电路板设计公司的说法、 TPS65910被设定为以1.8V 为 I/O 供电。但是他们并不认为这对复位有影响、这是因为它在少于0.5V 的电压下有效。

    他们必须向我提出增加电压的建议。  我将确认您已确认所需的电压电平。

    谢谢

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VDD = 3.0V、如前一篇文章中的表格所示、逻辑输入的最小/最大电平为。如果您使用1.8V 为芯片供电、则电平会按1.8/3进行调节。 如果您用1.8V 为芯片供电、则还必须确保任何引脚都高于此电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该芯片的供电电压为3.3V、因此硬件在应用3规则时应确保电压为2.75V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的假设是正确的。

    谢谢、

    PM