This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:AP 计数器值仅为69或174

Guru**** 2514435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/955119/cc2531emk-aps-counter-value-is-only-69-or-174

器件型号:CC2531EMK
Thread 中讨论的其他器件: 数据包监听器

您好!

我有一个查询、其中使用 SmartRF 数据包监听器捕获的数据包在 APS 层下、APS 计数器仅为69或174。

它是否应该被执行为一个在每个命令之后递增的计数器?

与我使用另一个带 Wireshark 的监听器获得的结果相比、一些命令在应该是单播时也会被指示为广播

我已随附.psd 文件。

e2e.ti.com/.../CC2531EMK_5F00_061120_5F00_V2.psd

此致、

Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    简而言之、监听器日志显示了使用 APS 计数器174的 ZC (0x0000)和使用 APS 计数器69的 ZED (0xCACF)。  这可能特定于您的应用程序、具体取决于所使用的命令以及您是否在递增 seqNumber。  Zigbee 规范不要求该值按顺序递增、但您可以注意到 MAC 和 NWK 序列编号正按预期递增。  

    但是、我将依赖 Wireshark 的解释、该解释比过时的数据包监听器软件更具更新性。  实际上、当我将监听器日志加载到 Ubiqua 时、我可以看到 APS 计数器按预期递增。  这验证了数据包监听器 Zigbee 2007配置文件解释不足以正确解析 Zigbee 3.0数据包。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我实际上是在监听我没有开发的 ZigBee 器件。

    我只是想尝试一下、看看集线器和终端设备之间的通信。

    我不知道 Ubiqua 可以打开.psd 文件。 我尝试打开它,但我有很多线路/数据包,“*** Unable to decrypt Data ***”(***无法解密数据***)。

    我是否可以知道如何纠正这种情况? 我已经在"首选项>安全性"中添加了 Zigbee 网络密钥、但仍面临此问题。

    此致、

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能想到的唯一区别是我添加了全球 TC Link Key。  以下是有关 Ubiqua 设置的更多说明:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-and-thread/f/158/t/699648
    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54/docs/zigbee/html/zigbee/packet_sniffer.html#running-the-packet-sniffer 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    看起来很奇怪、因为我和你一样、但无法使它正常工作。 但没关系、因为我使用 Ubiqua 进行监听、并将其导出为.pcap 格式、然后使用 Wireshark 进行查看。

    谢谢!

    此致、

    Terence