This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652P:如何使用 CC2652P ti154stack 非信标模式

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/954863/ccs-cc2652p-how-to-use-cc2652p-ti154stack-non-beacon-mode

器件型号:CC2652P

工具/软件:Code Composer Studio

我希望使用标签不时扫描信标 。

我学到了 's="" guide="">非信标模式 流 字符。

但我无法扫描信标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu Meng、

    您能更详细地解释一下您想要实现的目标吗?

    标签是什么意思?

    如果要触发周期性扫描、可以启用触发事件的时钟(请查看 sensor.c/collector.c 以了解如何执行此操作的示例)。

    在此事件中、您可以调用  ApiMac_mlmeScanReq (ApiMac_mlmeScanReq_t  scanReq)、该操作将触发扫描。

    我们在 jdlc.c::sendScanReq (ApiMac_scantype_t type)中提供了一个框架来执行此操作。

    我希望这对您有所帮助、

    AB