This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 ZNP 项目中为 CC1352P2 Launchpad 禁用 PA 放大器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/954241/disabling-the-pa-amplifier-for-cc1352p2-launchpad-in-znp-project

Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

您好 TI!

如何在 ZNP 项目中禁用 CC1352P2 Launchpad 的 PA 放大器?

也许我必须删除预定义的符号 CONFIG_PA_TYPE=APIMAC_HIGH_PA?  

非常感谢。 最佳 Rgerds。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、albgarc、

    打开项目的 SysConfig 文件并转至 Z-Stack -> Radio Trasmit Power、通过选择值5或更低、您将禁用 High PA 操作。  这些指令也在 Z-Stack 用户指南中提供。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    此致、非常感谢。  

    此致。