This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:没有使用 ZBOSS 监听器从 Wireshark 捕获数据包

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/953370/cc2531emk-no-packets-captured-from-wireshark-using-zboss-sniffer

器件型号:CC2531EMK
Thread 中讨论的其他器件: CC2531、数据包监听器

您好!  

我有一个 CC2531EMK 软件狗、我想用它来监听 ZigBee 通信。

我尝试遵循有关如何设置 CC2531的各种示例、但没有成功。

从 ZBOSS 监听器启动 Wireshark 后、我无法捕获任何数据包。

有人可以提供帮助吗?  

此致、

Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    请参阅 Zigbee 监听数据包解决方案 E2E 博文、并提供有关您遇到的具体问题的更多详细信息。  请注意、CC2531EMK 固件已有一段时间未通过 Wireshark 软件验证。  使用数据包监听器1、Ubiqua 或具有 Wireshark 的 SimpleLink LaunchPad、您将有更大的成功机会。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议。 对于数据包监听器1、是否可以将 CC2531EMK 检测为基于 cebal 的控制器件或它应该是 COM 端口? 这是因为我似乎无法使用 SmartRF 数据包监听器捕获 ZigBee 器件之间的数据包。 我很确定选择"ZigBee 2007/PRO"是正确的、对于无线电配置中的通道、我尝试从0B 更改为1A、但无法从中获得任何结果。

    谢谢!

    此致、

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用 ZBOSS 监听器、您需要将随附的十六进制文件下载到 CC2531EMK 中。 由于 TI 已提供 Wireshark 插件以与 CC2531EMK 配合使用作为 Zigbee 监听器、因此我建议您参考 Zigbee 监听数据包解决 方案并使用该插件以方便您使用。

    e2e.ti.com/.../zboss_5F00_sniffer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Kai:

    当我启动 ZBOSS 监听器时、它不会将我的 CC2531EMK 显示为 COM 端口之一。

    如果我错了、请纠正我的问题。 那么、我需要使用 CC 调试器才能使用 ZBOSS 监听器吗? 但我目前没有。 您是否知道任何权变措施?

    谢谢!

    此致、

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您必须购买 CC 调试器才能对 CC2531EMK 进行编程、才能使用 ZBOSS 监听器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Kai:

    还不错! 谢谢!  

    此致、

    Terence