This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:ZigBee 器件脱离网络、运行一段时间后无法启动。

Guru**** 2885070 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1163101/cc2630-zigbee-devices-fall-out-of-the-network-and-cannot-be-started-after-running-for-a-period-of-time

器件型号:CC2630

大家好、

以下是客户的请求:

客户将80个 cc2630 ZigBee 器件分成20组、每个组有一个坐标和三条路由。 20组网络均用于串行端口透明传输。 每个组的硬件设计和程序是相同的。  平均而言、每天有4条路由从自己的网络中退出。  复位信号被正常下拉、但仍然无法加入网络、故障路由始终处于搜索网络的状态。  对程序重新编程后、一切都正常。 运行一段时间后、它再次从网络中退出。

之后、他将所有路由配置为终端设备、并且网络中断的情况有所改善、从每天的4次中断到每10天的1次中断。

使用示波器观察 并发现 cc2630 3V3引脚的电压随通过串行端口传输和接收的数据电平波动。  在 TTL 电平的每个下拉电阻开始发送和接收数据后、CC2630 3V3将以与发送和接收数据相同的比例下拉、 复位引脚上的3V3也将被下拉 (3V3电源为2A、不包括功率不足的情况)。

如下图所示、黄色波形为串行端口 TTL、蓝色波形为3V3电源。 网络中的压降是否与3V3和复位引脚的干扰相关? 客户是否需要添加电压稳压器芯片?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是否可以在任何 PCB 上发生这种行为、或者是否有少数器件会受到特别影响?  您能否确认重置器件不 能解决问题、但重新编程将使器件能够按预期运行?   3V3和复位的波动幅度(以 mV 为单位)是多少?  是否可以监控器件是否由于这种干扰而复位?

    Zigbee 终端设备功耗更低(休眠)、由于它们不是路由或父设备、因此没有多少信息可存储在 NV 存储器中。  但是、Zigbee 路由器节点有时必须保存路由和子信息、因此电源电压波动可能会损坏存储器并导致观察到故障行为。  客户应确保恒定的电源、并且 NV 闪存操作能够在无干扰的情况下完成。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用嗅探器来检查此问题发生时无线发生的确切情况。