This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:新电路板使用

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, UNIFLASH, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1163868/cc2652r7-new-board-usage

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCCStudio

大家好、我尝试将电路板(LP CC2652R7)连接到安装了 IAR 的新笔记本电脑。 它要求升级 TI XDS 固件。 是否必须升级?

当我将 LP CC2652R1连接到同一台笔记本电脑时、会出现相同的弹出窗口、并且对于固件升级、我给出了"是"、但有些问题出现、随后电路板未检测到。

TI XDS 固件升级是否有任何文档或步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    每个资源(Uniflash、CCStudio、闪存编程器2、IAR 等)都可能涉及其自身的 XDS110固件依赖性。  您可以选择不升级、但这可能会阻止软件资源加载固件或正确调试。  我不确定您的 CC26X2R1 LaunchPad 发生了什么情况、您是否能够使用列出的任何工具恢复它?  以下是一些其他资源:

    XDS 仿真软件
    XDS110调试探针 

    此致、
    Ryan