Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, LP-CC2651P3, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他部件: 、SysConfig
我们有一个 CC2651P3设计、即将用于 FCC/CE 无线电测试/认证。 请注意、我们仅测试802.15.4 (而不是蓝牙)。 我已经从实验室中确认了测试模式要求。 它们是:
1.在低、中、高通道连续传输调制载波(100%占空比)。
2.在 低、中、高通道持续接收。
我知道、我们可以使用 Smart RF Studio 和 JTAG 连接进入这些测试模式。 但是、产品上没有 JTAG 连接器。 请告知我们如何在固件中以编程方式执行此操作。
谢谢、
Andy