This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZigBee®︎ 开发指南

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK, UNIFLASH, FLASH-PROGRAMMER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/948079/zigbee-development-guidelines

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 SysConfig

这些指南旨在为使用 TI ZigbeeRegistered连接产品的所有开发阶段提供参考。

步骤0:了解技术

第1步:选择您的设备

步骤2:下载必要的软件

步骤3:开始软件开发

步骤4:深入了解文档

步骤5:设计您的硬件

步骤6:认证和生产

另请参见末尾的‘Common Development Questions’(常见开发问题)部分

 

不确定要使用哪种连接技术? 查看 无线连接技术选择指南!

 

步骤0:了解技术

第1步:选择您的设备

步骤2:下载必要的软件

步骤3:开始软件开发

  • 开箱即用体验:选择 LaunchPad 后、了解其功能并运行您的第一个应用!
  • 快速入门指南:本指南提供了 Z-Stack 开发环境的路线图。 开始使用 TI Resource Explorer、了解如何将项目导入 CCS 或 IAR 或开发新应用。
  • SimpleLink Academy:查看 SimpleLink Academy 培训平台、了解有关 Zigbee 功能以及如何定制应用的分步说明。

 

ZigBee Project Zero

通过使用协调器照明和终端设备开关创建简单的 Zigbee 网络、开始使用 Z-Stack

DMM 基础知识

动态多协议管理器(DMM)允许多个无线堆栈在单个无线电上共存和同时运行

传感器控制器基础知识

如何使用 Sensor Controller Studio 和 GUI 工具

RTOS 概念

实时操作系统中使用的概念的一般概述、例如任务/线程、调度、信标。 从此处开始了解 TI-RTOS 和 POSIX。

SysConfig 工具基础知识

SysConfig 工具可帮助您配置 SimpleLink 应用、为 TI 驱动程序和软件库生成源文件

 

步骤4:深入了解文档

步骤5:设计您的硬件

步骤6:认证和生产

 

常见开发问题

  • 如何开始?

从 开箱即用体验开始! 此演示可帮助您了解 LaunchPad 并运行您的第一个应用。 之后、开始了解 我们在 SimpleLink Academy 上提供的不同功能和软件库。                                                                         

  • 如何将 Z-Stack 添加到新应用?

建议用户从 SDK 中提供的各种开发示例之一开始。

  • 如何了解外设驱动程序? 在哪里可以找到 PWM、I2C、SPI、UART 或 GPIO 的示例?

TI 驱动程序运行时 API 提供了每个外设的基本使用摘要和示例、 示例/中为每个器件提供了其他 TI 驱动程序示例 / SDK 的/drivers 文件夹。  

  • 如何将代码刷写到 LaunchPad 中?

使用 CCStudio IDE 构建、加载和调试代码。 要在2.4GHz 或低于1GHz 器件上对二进制映像进行编程 、请参阅 FLASH-PROGRAMMER 或 UNIFLASH。

  • 从何处了解安全功能?

阅读 此 白皮书、了解有关可用 SimpleLink 安全功能的更多信息。

  • 如何查看原理图和布局?

可申请2.4GHz 硬件的设计审查

  • 从何处寻求帮助? 在哪里可以找到更多常见问题解答?

E2E 无线 Zigbee 和 Thread 论坛 是一个重要资源、可在设计过程的每个步骤中提供帮助。

E2E 是一个公共论坛、由 TI 工程师 和知识渊博的社区成员发布问题和答案、帮助用户快速解决设计问题。 搜索几个关键字以查看已解决的问题、或者您可以提出新问题!