This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652P:有关 syscfg 中15.4stack TX 功率的问题。

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/952265/ccs-cc2652p-questions-about-15-4stack-tx-power-in-syscfg

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我使用 CC2652P、我的应用基于 CC1352P-2 TI154stack sensor_2_4g。

我在 syscfg 中将 TI154Stack 发送功率设置为20。

然后、使用通用文本编辑器打开 syscfg、在下面找到一些配置:

ti154stack.rfDesign ="LAUNCHXL-CC1352P-2";
ti154stack.project ="传感器";
ti154stack.freqBand ="freqBand24";
ti154stack.lockProject = true;
ti154stack.secureLevel ="macSecureDisabled";
ti154stack.channels =["14"、"18"、"22"];
ti154stack.scanDuration = 0;
ti154stack.transmitPower ="20";
ti154stack.radioConfig.$name ="ti_devices_radioconfig_settings_IEEE_15_40";
ti154stack.radioConfig.txPower ="5";
ti154stack.radioConfig.codeExportConfig.$name ="ti_devices_radioconfig_code_export_param0"; 

就是这样  

ti154stack.transmitPower ="20"; 

和、

ti154stack.radioConfig.txPower ="5"; 

发射功率20确实是我在 syscfg 中设置的,那么什么是 radioConfig.txPower 5?

transmitPower 是否等于 radioConig.txPower +高 PA 增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yingtao、

    TxPower 是在 SysConfig 中未选择高 PA 值时将使用的默认值、如果切换射频输出、则将使用该值。  如果将 SysConfig 的"传输功率"更改为默认 PA 值、则会发现 txPower 已替换为先前 transmitPower 值的 txPowerHi。  无论如何、您应该使用 ApiMac_mlmeSetReqUint8 (ApiMac_attribute_phyTransmitPowerSigned、(uint8_t) config_transmit_power);在运行期间、您的应用程序内部要更改电源配置、并且 CONFIG_TRANSATE_POWER 由 SysConfig 确定、如构建项目后生成的 ti_154stack_config.h 文件中所示。

    此致、
    Ryan