This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZED 无法在 MTO 中得到回复

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/951047/cc2538-zed-could-not-get-replied-in-mto

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: CC2530

大家好 、

客户在测试 MTO 时发现了一些奇怪的问题。  他使用 CC2538作为协调器、使用 CC2530作为 ZED、堆栈版本为3.0.2。 这些设备是分布在几个房间的交换机和插座、总数为37台。 一段时间后、某些 ZED 设备将无法从其父设备或协调器处获得响应。 详细信息:

1.路由器不会重新传输 Zed 的异常消息,他尝试了多台路由器,所有情况都是相同的。

2.传播的消息“路由请求”,异常的 ZED 无法发送数据,无论是否接收到该 MTO 消息。

如果 ZED 异常发送了"路由请求"、则器件不会重新传输以到达协调器。

请检查随附的捕获文件、在这种 情况下、不工作的 ZED 地址为0859(长地址:00:12:4B:00:13:5D:6B:74)

e2e.ti.com/.../0083.test2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    与 Zigbee 终端设备相比、短地址为0x0859的设备在监听器日志中标识为 Zigbee 路由器。  这是区分这两者的重要术语、因为 ZED 不路由数据包或响应广播消息、

    ZC MTO 集中器(启用了集中器)是否  已针对 ZC 和 ZR 角色更改了其他哪些编译选项(集中器_*、MAX_邻居_条目等)以允许此大型网络?  您可以参考 SWRA427 和 Zigbee 开发人员指南的第5.4节来进一步了解多对一路由协议。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     0x0859确实是路由器设备、对此错误感到抱歉。

    他已经提到 SWRA427,这里是  编译选项的一些设置:

     在集中器中将集中器_enable 设置为1;

    将集中器_route_cache  设置为1;

    在协调器中 MAX_neighbor 条目设置为3,在路由器中设置为40。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    如果这些是唯一的更改、则它们还需要在 ZC 上增加 MAX_RTG_SRC_ENTRUDS 和 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX。  我建议在应用 SWRA427和 SWRA650的大多数布线更改后重新测试

    此致、
    Ryan